המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the features of the BMXRWSFC032M memory card for the BMXNOE0110?

The BMXRWSFC032M is a 32MB memory and when inserted in the FactoryCast option module BMXNOE0110, it provides services to conform to Transparent Ready class C30. A total of 32MB are available for user web pages and the BMXNOE0110 is delivered with one BMXRWSFC032M already installed.