המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I convert a Vijeo Designer toolchest object into a bmp of jpg file without loosing picture quality?


1) Drag the toolchest image of choice onto the panel.
2) Select the image
3) Right Click and select copy.
4) Open Microsoft Word
5) Paste the image in MicroSoft Word
6) In Microsoft word select the image
7) Right click and select copy
8) Open MS Paint and paste the image.
9) Save the image as BMP or JPG.