המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do any of the M340 Ethernet modules have Email functionality?

Yes,
The M340 PLCs BMXP342020 with SV>V2.0 & BMXP342030/20302 can be configured to send an email out of the embedded Ethernet port on the CPU.
Note: Unity Pro v4.0 or higher is required for this functionality and it is only available on the embedded Ethernet port of the CPU.