המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many e-mails can be sent out at one time from the M340 CPU with Unity Pro 4.0?

Maximum 4 e-mails can be sent out simultaneously from the M340's embedded ethernet port.