המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum Modbus port speed on the M340 CPU?

Modbus port speed up to 38400 baud on all CPU's with embedded Modbus ports. (ex. BMXP341000, BMXP342000, BMXP342010, BMXP342020)