המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What size are the display numbers on a XB5DSx?

Goals and Symptoms

What size are the display numbers on a XB5DSx?

Causes and Fixes

The height is 3mm.
See attachment

Attachments

(Removed File URL: 198429_B836/XB5DSx.pdf)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/714c826dd51e3ec8c12575af003c86c1/fl_block_5/0.4E2?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL198429 V1.0, Originally authored by LaBe on 05/07/2009, Last Edited by LaBe on 05/07/2009
Related ranges: Harmony XB5

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
XB5DSx.pdf [26.83 KB]