המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the TCSEGDB23F24FA M340 Modbus Plus Proxy Exec firmware version 1.03.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to Exec version 1.03.


Product Line
M340
TCSEGDB23F24FA


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.

Attachments
TCSEGDB23F24FA Modbus Plus Proxy Exec v1.03 Release Notes.pdf

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
TCSEGDB23F24FA_Modbus_Plus_Proxy_Exec_v1.03_Release_Notes.zip [10.36 KB]