המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
TSXWMY100 Firmware Version 1.7 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the Premium TSXWMY100 Exec firmware version 1.7.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to firmware version 1.7.


Product Line
Premium
TSXWMY100


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.
Attachments
Premium WMY100 Exec v1.7 Release Notes.pdf

UPDATE 12/15/11:
Release of version 1.7.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
WMY100_v1.7_Release_Notes.pdf [31.76 KB]