המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the communications cable between the Twido minidin and Magelis HMISTU655/855 RJ45 port?

Issue:
Communications cable to use between the Twido mini din and Magelis HMISTU655/855 RJ45 port


Product Line:
Twido, HMISTU


Resolution:
The communications cable between the Twido PLC and the HMISTU655/855 is the XBTZ9780.