המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What type of multimode fiber optics cable does the ConneXium TCSESM063F2CU1 switch use?

Article available in these languages: Spanish

The ConneXium TCSESM063F2CU1 switch uses either;

  • 1300 nm, 50/125 um fiber optic cable, or
  • 1300nm, 62.5/125um fiber optic cable.