המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is an external 24V loop supply required for current loops with BMXAMI08x0?

Issue
Does the BMXAMI0800 or BMXAMI0810 require an external loop power supply or does the module provide it for the 4-20mA current loops ?

Product line
Modicon X80 IO

Resolution
Yes. Both the BMXAMI0800 and BMXAMI0810 require an external loop power supply for their 4-20mA current loops. The module does not provide it.