המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does a Unity Quantum "Dead error 405 81" indicate?

Dead error 405 is defined as "time out waiting for Modbus Plus"
Sub code 81 means "Prom Checksum error"
During operation the MB+ processor (on the CPU) periodically performs self tests. This error means that the computed checksum was bad.