המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Will the latest firmware (v1.44E) for the 140CPU43412A work for a PLC programmed with ProWORX NxT?
Yes. The q5rv144e.bin file supports both Concept (IEC & 984) and ProWORX PLCs.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
q5rv144E.bin [400 KB]