המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum distance allowed when using the M340 BMXXBE1000 expansion module.

The Maximum length allowed in the daisy chain of expansion modules is 30 meters.