המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the designer pop up 'Unintended Equipment Operation' be disabled

Issue
When Designer is launched the following warning message pops up:
Warning => 'Unintended Equipment Operation' pop up

Product Line
Power Monitoring Expert 7.2.2
Power Monitoring Expert 8.2
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Power Monitoring Expert 2024

Environment
Designer

Resolution
This pop up exists for legal reasons to address product safety and liability, and it cannot be disabled.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: