המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I improve the clock accuracy on the CM2000?

Issue
The clock on my CM2000 is not very accurate

Product Line
CM2000

Environment
Firmware Versions

Resolution
Firmware version 16.010 (and later) improves the accuracy of the clock