המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does the 'Modbus Exception Code 03 Illegal Data Value' error mean when writing to a External Modbus Control Register on a 7650?

Product Line
ION7650/7550

Environment
Register Writing

Resolution
The meter is locked into a Read-Only mode when the password security is anything other than the default of 0 (zero).  To write to an External Modbus control registers requires password security to either be disabled, or set to 0.