המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to remotely power cycle an ION 7700?

No, there are no factory commands to power cycle an ION 7700 using telnet or hyperterminal. The meter can only be powered down (or power cycled) locally at the meter.