המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can a Profibus 7300 meter be ordered with Analog Outputs?

No, the Profibus board and Analog Output board occupy the same physical location inside the case.

Original article#16501
Last Revised: October 31, 2007
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL189246 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 11/16/2007, Last Edited by KBAdPM on 11/16/2007
Related ranges: ION7300