המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to get ION data in XML format from ION meters directly?

Users may want to access the ION data in XML format using a third party XML software. This is possible by using the MeterM@il feature of the ION meters.
MeterM@il allows logged ION data to be emailed from the meter as an XML attachment.

Please refer to the MeterM@il Internal Email Client Feature technical document attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ION_MeterMail.pdf [545.64 KB]