המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are ION meter's ethernet communications half or full duplex?

ION meter's ethernet communications are half duplex. This setting is selected in firmware and cannot be changed.