המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Issue
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Product Line
PowerLogic
ION

Environment
Communication Protocols

Resolution
With the exception of the E4800, EM4800, PM55XX, PM8000 and ION9000 meters, PowerLogic and ION Meters do not have DHCP capability.