המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the ‘Save configuration files’ option in the Backup window of PowerLogic SCADA?


citect.ini, MxPLCrange.ini & tagdriv.ini files will be added into your backup file.

These files are for your project environment configuration.

Original Author: YJ

Published By: YJ

Public

All content © 1992-2009 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL200439 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 11/06/2009, Last Edited by KBAdPM on 11/06/2009
Related ranges: PowerLogic SCADA 7.1