המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there an CM2000 adapter plate for the ION75XX or ION76XX devices?

Yes, see image below.

________________________________________
Original article#
Date Created: September 17, 2010
Last Revised: September 17, 2010
Public
Original Author: LA
All content © 1992-2010 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL203461 V1.0, Originally authored by LaAd on 09/18/2010, Last Edited by LaAd on 09/18/2010
Related ranges: ION75X0 RTU, ION7550/ION7650, CM2000 series