המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum value that can be displayed on a Sub Meter Display(SMD)?

Product Line
SMD (Sub Meter Display)

Resolution
999,999 is the maximum display limit for any quantity on the SMD.
Key Words and Phrases: energy precision, significant digits shown, front panel display

Document Change History

Date and InitialsComments
2009-10-27 DRM* Add key words and phrases as suggested by DP