המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the part numbers for the PM1000 and DM6000 series meters?

Issue
User wants to know the part number for the PM1000 or DM6000 series meters?

Product Line
PM1000, PM1200, DM6000, DM6200

Resolution

PM1000: METSEPM1000
PM1200: METSEPM1200
DM6000: METSEDM6000
DM6200: METSEDM6200

In addition, installation guide and user guide for PM1000 series and DM6000 series is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PM1000_User_Guide.pdf [1.93 MB]
PM1000_Installation_Guide.pdf [2.19 MB]
DM6200_User_Guide.pdf [1.67 MB]
DM6200_Installation_Guide.pdf [1.68 MB]