המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I get the Serial Number, MAC address, firmware version for my EM4800?

Issue
How to determine the Serial number, MAC address or firmware version for the EM4800 meter.

Product
E4800 and EM4800

Environment
Web Browser

Resolution
1) Connect to the meter's web page using http://[IP address]
2) Click on the 'Info" menu option
3) Click on the "Manufacture" link

MAC address and serial number are also printed on product labels