המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
When will the KWh reset (energy reset) on a PM1200?

On models with a date of manufacture before February 2012, the meter will reset energy (kWh and kVah) after 13.88 months. However, on models with a date of manufacture of March 2012 or greater, the meter may be programmed to reset based upon a specified KWh or KVAh value via the front display.