המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the character limit for a device name on the EGX300?

Product Line
EGX300

Environment
Editing Web page

Resolution
The character limit for a device name on the EGX300 is 31 characters. The device name cannot contain special characters other than spaces and underscores.