המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are the 100 Base Fx Fiber Optic ports on the Quantum 140NOE771xx modules Single or Multi mode?

The 100 Base Fx Fiber Optic ports on the Quantum 140NOE771xx modules are Multimode (MM) not Single Mode (SM).