המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does the E501 mod mean on the S-Flex 212 drives?

Issue:
E501 Meaning on S-Flex ATV212 Drives.

Product Line:
SFD212 with E501 modification

Environment:
All

Cause:
Modification E501 is not listed in the manual.

Resolution:
E501 modification means the S-Flex 212 will have OEMs TACO Pump labels on it.
Please note only TACO Pump can buy this drive with suffix E501.