המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the Excitation (aka Wake up or Minimum Pickup) Current for CM-2000

Issue
User would like to know the minimum current required for CM2000 to measure current

Product
CM2000

Resolution
There must be 25 milliamps on the CT secondary or 0.5% of the CT primary ratio to wake up current readings.

For more information, see detailed datasheet here