המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can DLF-3000 or DLF-101 Download to all Devices on Daisy Chain Simultaneously?

Product Line
DLF-3000
DLF-101

Environment
Daisy Chain

Resolution
Yes. DLF can download to all the devices on a single daisy chain simultaneously by adding them to the Download Target Devices section.

See DLF-3000 example below.
1