המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PM 600 series Modbus Register List

Issue
Power meter 600 series modbus register list is required

Product Line
PM 600 series meter

Environment
PM 600 Series meter register read/write

Cause
Documentation of modbus register list is needed for the PM 600 series meter.

Resolution
Modbus Register list for PM 600 series meter is attached along this article.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PM_600_Modbus_list.pdf [93.33 KB]