המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Sepam Series 20 and 40 Relays Quick Start Guide, Instruction Bulletin (ANSI), 63230-216-239B1, May 2007

Issue

Sepam Series 20 and 40 Relays Quick Start Guide, Instruction Bulletin (ANSI), 63230-216-239B1, May 2007
Sepam Series 20 and Series 40 protective relays are designed for protection applications on medium-voltage distribution networks.

Resolution

see attachment


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
63230-216-239_20-40_QuickStart.pdf [1.07 MB]