המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does "63.8" on the back of a 3720 ACM mean?

Some older 3720 used to use "63.8" as an ordering option which referred to a 69VAC measurement system.


  • Public

    All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL187974 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 09/08/2007, Last Edited by KBAdPM on 09/08/2007
Related ranges: 3720 ACM