המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the Series 100 and 200 Circuit Monitors (CM100 and CM200) be repaired?

Product Line:
CM100 and CM200 Meters

Resolution:
The Series 100 (CM100) and 200 (CM200) Circuit Monitors can no longer be repaired.  There are no repair parts available for this device.  Consider upgrading to a newer meter if a replacement is required.