המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can one find max line current values for the ATV312 drives?

Issue:
Max line current values for the ATV312.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Input line currents for the ATV312 drives.

Resolution:
The input line supply values are going to be for voltages between 200VAC to 240VAC or  380VAC to 500VAC 50/60hz.
See the ATV312 install manual document bbv46391 page 10 thru 11 for line current max values.
https://www.se.com/ww/en/download/document/BBV46391/