המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where are the wiring diagrams located for E-Flex drives?

Issue:
Wiring diagrams for E-Flex drives.

Product Line:
E-Flex enclosed drives

Environment:
All

Cause:
Reference to power and control schematics

Resolution:
Generic schematics are located in the E-Flex Instruction Bulletin, 30072-451-51D, beginning on page 100.
See the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
E-Flex wiring schematics.pdf [1.2 MB]
30072-451-51D.pdf [5.87 MB]