המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Are the VW3A7701 DB resistors UL rated?

Issue:
VW3A7701 DB Resistors UL Rating

Product Line:
Altivar ATV71

Environment:
All

Cause:
Are the VW3A7701 DB resistors UL rated?

Resolution:
Yes,  The UL file number is E221095.  The UL file page is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
USA version UL Rating for DB Resistors.pdf [67.95 KB]