המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is CFF fault on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
CFF on the ATV61/71 drives

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Option card changed or removed.

Resolution:
CFF is an incorrect configuration or the option card has been removed that will require the drive to be set back to factory default.