המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the efficiency rating for the ATV71 drives?

Issue:
Efficiency rating for the ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV71

Environment:
All

Cause:
Efficiency ratings on the ATV71 drive

Resolution:
See the attached document for the ATV71 efficiency ratings.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV71 Efficiency.pdf [177.28 KB]