המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: How do you remove the main control board on the ATV61/71 drives?

Issue:
Removing the main control board on the ATV61/71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61/71 drives

Environment:
All

Cause:
Needs to understand how to remove and reinstall the MCB on the ATV61 and ATV71 drives

Resolution:
The document number for the Instruction Bulletin on the ATV61/71 Control Board Kits is 30072-451-86A (attached below).

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
30072-451-86A.pdf [706.19 KB]