המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
what is the update cycle of digital input of 140ERT85410Z/140ERT85420 when it is located in the S908 remote drop
It will cost 2 PLC scan time to update the digital input of 140ERT85410Z/140ERT85420 when it is located in the S908 remote drop .