המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I see the current on the main display on the ATS22?
Issue:
Display configuration on ATS22

Product Line:
Altistart 22, ATS22

Environment:
All models

Cause:
Display only shows RUN

Resolution:
With Run, ACC or DEC on the display, push the Enter button (ENT). You should see LCr1. Push Enter again to see the current for Phase A. Escape back to LCr1 and scroll down to see Phases B (LCr2) and phase C (LCr3).

Total current on all three phases is not available. You can only see the individual current values for each phase.