המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where are wiring diagrams for an ATS22 Enclosed softstart?

Issue:
Looking for a wiring diagram for an ATS22 enclosed softstart.

Product Line:
Enclosed 22  863922U  863822U

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
If order specific drawings are not available, power circuit diagrams and many example control diagrams are found in the Enclosed Altistart 22 Instruction bulletin, number 30072-453-26, available at https://www.se.com/us/en/download/