המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Please confirm that RA1GA75105 is not in production anymore?

The RA1GA*** are out of production since several years (>10). The RA1GA75105 was a three phase thermal relay for setting between 75 and 105A. You can replace it by a LR9G115 from 28 to 115A or LR9G225 from 57 to 225A.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: