המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
List of 'Official' Power Monitoring Expert Measurement Labels
Product Line
StruxureWare Power Monitoring 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
VIP
MDI/DTE
Designer

Resolution
The attached document contains a list of 'factory' labels and their associated measurements.  Use these labels when building drivers, custom modbus devices, or VIPs, to avoid creating custom measurements.

See attached Excel sheet.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Official PME Label List.xls [125 KB]