המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the resistance value of the VW3A7703 braking resistor?
Issue:
Resistance value of the VW3A7703 braking resistor.

Product Line:
VW3A7703 braking resistor

Environment:
Part number VW3A7703 only.

Cause:
Customer needs to know the ohmic value of this resistor

Resolution:
The resistance value of the VW3A7703 braking resistor is 28 ohms at 20 degrees C.