המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find the spare parts manual for the ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4 drives?

Issue:
ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4 spare parts manual.

Product line:
Altivar ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4


Environment:
ATV61HC16N4 and ATV71HC13N4

Cause:
Someone needs a copy of the services manual for the ATV61HC16N4 and the ATV71HC13N4 drives.

Resolution:
Instruction bulletin 30072-452-78 is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Altivar 61-71 Adjustable Speed Drives Spare Parts Kits Instruction Bulletin.pdf [4.61 MB]